El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Contribuir a través de los residuos

La producción mecánica de Endress+Hauser ha tomado un enfoque más sostenible

Endress+Hauser procesa 1.400 toneladas de acero inoxidable cada año solo en Maulburg, es decir, se producen un millón de componentes que se encuentran en diversos instrumentos de presión y llenado de nivel. Como parte de la construcción de unas instalaciones nuevas y modernas, Endress+Hauser ha adecuado su producción mecánica al futuro, con una inversión total de 6 millones de euros en 2014.

  • La compactadora ahorra costes, simplifica las cargas de trabajo y ayuda a preservar el medio ambiente. ©Endress+Hauser
  • Idea inteligente: El equipo ha automatizado casi por completo la eliminación de las virutas de metal desechado. ©Endress+Hauser

Los procesos de producción generan grandes cantidades de virutas de acero inoxidable, un material extremadamente robusto y difícil de procesar. Durante la fabricación de los componentes, cerca de la mitad de la materia prima se convierte en virutas del maquinado. El jefe de departamento Armin Nüssle explica: "Para simplificar la eliminación, hemos adquirido una máquina que prensa las voluminosas virutas en gránulos de un tamaño manejable y los limpia de cualquier resto de lubricante de refrigeración."

La máquina simplifica el trabajo del técnico a la vez que contribuye a la protección del medio ambiente.

Menos transporte

Antes de implementar el nuevo sistema, la empresa de gestión de residuos recuperaba alrededor de 15 containers de metal desechado cada mes. Ahora solo son cinco y contienen una mayor proporción de materiales valiosos sin procesar. Puesto que los gránulos generan un mayor precio de venta desde las empresas de gestión, la producción mecánica genera una mayor rentabilidad.

Recuperación

La compactadora de gránulos recupera el lubricante de refrigeración para poder reutilizarlo, lo que reduce el uso a la mitad y, por consiguiente, la cantidad que se debe desechar.

Ahorro de costes

Gracias a la compactadora de gránulos, el rendimiento anual de la producción mecánica ha aumentado en 200.000 euros. A este número se le debe añadir aproximadamente 20.000 euros de ahorro en costes que procede de tener una menor necesidad de desechar y adquirir lubricante de refrigeración.

Herramientas online