El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

La monitorización del valor de pH en la caldera evita la corrosión del sistema

Herramientas que ayudan a detectar cualquier variación en los valores del pH y modificar las dosis de amonio e hidróxido de sodio

El vapor que va a las turbinas tiene que ser agua pura. Es una práctica habitual mantener el valor de pH del agua de alimentación en niveles alcalinos porque ayuda a minimizar la corrosión en las tuberías y en otros equipos, previniendo así tiempos de parada no previstos.

Manteniendo el valor pH del agua de alimentación a niveles levemente alcalinos

El valor del pH es un parámetro importante que es conveniente monitorizar para evitar la corrosión del equipo. El valor cambia dependiendo del lugar del circuito agua/vapor: en los calentadores de alta presión, en los depósitos de agua complementaria, en la descarga de la bomba de extracción por condensación.

Hay dos modos de acondicionar el pH según el tipo de materiales de nuestra planta: el modo universal y el alcalino. Sin embargo, es una práctica común mantener el valor de pH del agua de alimentación a niveles ligeramente alcalinos para evitar la corrosión.

Cómo controlar el valor de pH: modo universal

  • Hay dos rangos de pH diferentes según el tipo de materiales que se encuentren en su planta

  • Acondicionamiento con hidróxido de amonio

  • Este modo utiliza hidróxido de amonio en plantas con tuberías de cobre y acero para mantener el valor de pH entre los valores 8 y 9 y así proteger los materiales de cobre

  • El coeficiente de corrosión más bajo para el cobre es pH < 8.8

  • El coeficiente de corrosión está entre 3 y 7 µg/l de Hierro total.

  • Medición en continuo del amoniaco, si es necesario

Cómo controlar el valor de pH: modo alcalino

  • Acondicionamiento con hidróxido de sodio y fosfato de sodio como soluciones amortiguadoras para estabilizar el valor de pH

  • Este modo se utiliza cuando solo hay equipamientos de acero inoxidable (cuando no hay equipamientos de cobre en la planta)

  • Controlar los valores de pH entre 9 y 10

  • El coeficiente de corrosión más bajo para el acero inoxidable es para pH > 9.1

  • El coeficiente de corrosión está entre 2 y 5 µg/l de Hierro total.

  • La conductividad catiónica debe ser inferior a 0.15 µS/cm

  • Medición en continuo de sodio, fosfatos, conductividad y conductividad catiónica, si es necesario

Casos de éxito

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico

Referencias

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), una filial de Hitachi, Ltd., diseña y construye centrales de energía de combustibles fósiles. El constructor de la planta suministra asimismo componentes clave tales como los generadores de vapor para aplicaciones auxiliares, equipos de ingeniería ambiental, turbinas y pulverizadores. Si se incluyen las filiales, aproximadamente 2000 personas están en nómina de la empresa (en mayo de 2013).

Herramientas online