El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Optimización del rendimiento general del concentrador

Optimice las condiciones del concentrador con una monitorización detallada de la concentración de sólidos

El espesamiento constituye la separación de las partículas suspendidas en un líquido gracias a la sedimentación por gravedad. Mientras la alimentación de mineral ingresa en el tanque de sedimentación a través del alimentador central en forma de pulpa, los sólidos se depositan en el fondo. El floculante se dosifica en función de la masa del lecho para facilitar la aglomeración y mantener una velocidad de precipitación superior que la del fluido que entra por la parte superior. El líquido decantado desborda por la parte superior del depósito y los sólidos precipitados (sumergidos) son retirados del fondo cónico con un rastrillo giratorio.

Mayor seguridad y eficiencia energética de la planta

La cantidad de masa en el lecho se deduce a partir de la medición de la presión en el lecho cónico o en la salida del depósito. Ello controla la velocidad de la bomba sumergida. Se mide mejor usando un sensor de presión con un diafragma cerámico, ya que las masas de partículas sólidas suelen ser muy abrasivas. Esta medición registra la presión de la columna de líquido y fango que haya presente.

Instrumentación preferida

  • Medidor de presión Cerabar S PMC71 con membrana cerámica resistente a la abrasión

  • Portasondas retráctil núm.: 71166841: el accesorio especial con una válvula de corte permite que el sensor de presión pueda ser retirado

  • Durante el funcionamiento del depósito de sedimentación, la señal de presión se registra directamente en la pileta de fango

Ventajas del punto de medición

  • Alto nivel de resistencia a la abrasión y erosión gracias a su sensor cerámico

  • Los sensores con diafragmas metálicos deben reemplazarse cinco veces más a menudo que las versiones cerámicas

  • El chip de memoria integrada HistoROM almacena y transfiere la información para la configuración del instrumento, los datos de proceso medidos y los datos de proceso críticos para la seguridad

  • Opcional de protección integrada contra sobretensiones, picos de tensión eléctricos y rayos

  • Monitorización detallada de la concentración de sólidos con Cerabar M y portasondas limpiador retráctil. ©Endress+Hauser

Casos de éxito

Herramientas online