El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Soluciones energéticas inteligentes para sistemas de vapor

Monitorizar la eficiencia de las calderas de vapor resulta rentable

Una caldera de vapor típica suele consumir al año en combustible varias veces su coste inicial de adquisición. El coste de inversión de una caldera puede ser fácilmente hasta cinco veces inferior a su consumo de combustible anual. En consecuencia, una diferencia de porcentaje de unos pocos puntos en la eficiencia de la caldera entre unidades representará un ahorro importante de combustible. Nuestras soluciones energéticas inteligentes para sistemas de vapor le ayudan a monitorizar la eficiencia de su caldera.

Eficiencia de la caldera

El factor clave para beneficiarse de una reducción de costes continua es monitorizar el gasto de combustible o la eficiencia de la caldera. Ello significa tanto la efectividad del intercambiador de calor como pérdidas por radiación, convección y evaporación. Con ello se ayuda a:

  • Poner de manifiesto el consumo de combustible/vapor

  • Identificar/cuantificar y localizar pérdidas en el sistema

  • Evaluar las calderas/consumidores, así como optimizar su uso

  • Minimizar los costes por mantenimiento/tiempos de parada

  • Comprobar las inversiones

  • Evaluar las cargas de funcionamiento de la caldera/producción más eficientes

Balance de vapor y fugas

En los sistemas de vapor se pierde una gran cantidad de energía debido a un aislamiento inadecuado o a fugas en los vástagos de válvula, juntas, reguladores de presión, uniones de tuberías y purgadores automáticos defectuosos. Las mediciones del balance másico en diversos puntos del sistema de vapor permiten:

  • Detectar fugas a tiempo

  • Definir intervalos de mantenimiento ideales y justificar gastos

  • Hallar puntos débiles en el aislante

  • Cuantificar y reducir las pérdidas por condensación, lo que ahorra una valiosa cantidad de energía y reduce la cantidad de agua complementaria y de productos químicos

Consumo energético específico

La asignación del consumo energético a zonas y procesos específicos es uno de los factores clave de los sistemas de gestión energética (p. ej., ISO 50001) y una condición previa para la transparencia de los datos contables. La medición exacta del consumo de aire por unidad de producto también ayuda a optimizar los procesos de producción. Por otra parte, los datos son aptos para una evaluación de la huella de carbono.

Monitorización constante

La monitorización constante de una caldera de vapor y del sistema de vapor es la clave para mejorar el rendimiento del sistema y detectar cambios en el mismo en una etapa temprana. La definición de los indicadores KPI idóneos le ayudará a evaluar:

  • La eficiencia de la caldera de vapor

  • El balance de vapor y fugas

  • El consumo energético específico

Se trata de una condición imprescindible para la gestión energética y la reducción de los costes.

  • Monitorizar la eficiencia de las calderas de vapor resulta rentable ©Byworth Boilers

    Monitorizar la eficiencia de las calderas de vapor resulta rentable

  • Soluciones energéticas inteligentes para sistemas de vapor que representan un ahorro importante en combustible. ©Endress+Hauser

    Soluciones energéticas inteligentes para sistemas de vapor que representan un ahorro importante en combustible

  • Fuga de vapor en un proceso productivo ©Endress+Hauser

    Fuga de vapor en un proceso productivo

  • Reducción continua de los costes mediante la monitorización del uso de combustible y la eficiencia de la caldera ©Endress+Hauser

    Reducción continua de los costes mediante la monitorización del uso de combustible y la eficiencia de la caldera

  • La monitorización constante de la caldera de vapor y del sistema es la clave para mejorar el rendimiento del proceso ©Endress+Hauser

    La monitorización constante de la caldera de vapor y del sistema es la clave para mejorar el rendimiento del proceso

  • Fuga de vapor ©Endress+Hauser

    Fuga de vapor

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico

Referencias

  • ArcelorMittal Zenica en Bosnia y Herzegovina produce productos laminados en caliente (varillas, varillas de alambre, mallas, vigas de celosía, armaduras de construcción clásicas), principalmente para los mercados de los Balcanes, la UE y el norte de África.

Herramientas online