La seguridad de las centrales eléctricas está garantizada
El riesgo de inundaciones suele estar causado por una mala planificación, fenómenos naturales impredecibles y fallo de los equipos
Desde su concepción, la energía hidroeléctrica ha sido apreciada por ser una fuente de energía limpia, fiable y sostenible y continúa cumpliendo lo prometido, cerca de una cuarta parte de la energía mundial se produce con agua. Una de las primordiales ventajas es que las centrales hidroeléctricas se pueden utilizar para almacenar energía eléctrica. Sin embargo, son muchas las inquietudes con respecto a las grandes presas: impactos considerables sobre el ecosistema regional, alteración de los hábitats y consecuencias mortales, aunque los accidentes sean poco comunes.
200 years
is the lifespan of hydroelectric plants.
Hydropower is the largest contributor of all renewable energy sources. It is abundant, low cost source of power (where applicable), despite high upfront building costs.

Nuestra oferta
Todas las centrales hidroeléctricas se enfrentan a desafíos técnicos y medioambientales. Independientemente de dónde se ubique la central geográficamente, el cuarto de máquinas tiene que soportar una humedad relativa alta, humedad y agua que puede ser ácida y contener bacterias, tierra y/o residuos. Nuestra red de personal de ingeniería, ventas y servicio dispone de un profundo know-how sobre la producción de energía bajo cualquier condición concebible. Este conocimiento sirve para proporcionar la respuesta adecuada para su entorno.
Automatización de procesos que le permite trabajar con facilidad
Rendimiento óptimo mediante eficiencia y funcionalidad
Tecnología y equipos estandarizados
Experiencia en modernizar centrales hidroeléctricas
Asistencia a lo largo de todo el ciclo de vida operativo
Principales aplicaciones críticas
Cojinetes en la turbina, generadores y ejes
La medición de la temperatura es esencial para garantizar que la planta funciona adecuadamente. Debe identificarse cualquier punto caliente en los cojinetes para poder tomar las acciones necesarias para prevenir el aumento de calor por fricción, desgaste o rotura de los equipos. ¿Cómo puede hacer frente a dicha aplicación? ¿Conoce nuestra tecnología de sensores RTD iTHERM® StrongSens?
Resistencia inmejorable a vibraciones (> 60 g) para la mayor seguridad de planta
Menores tiempos de mantenimiento y de parada

Sistema de control de velocidad y de parada
La medición de nivel en el depósito presurizado de aire/aceite evita excesos de velocidad en la turbina que pudieran dañar la central eléctrica entera. El nivel se puede conseguir utilizando ya sea transmisores de presión diferencial o un radar de onda guiada montado directamente en el depósito o en una solución de cámara de bypass. Es crítico limpiar el aceite e identificar fugas para garantizar el funcionamiento correcto del sistema. ¿Cómo se monitoriza la presión del aceite?
Transmisores de presión fiables que pueden resistir hasta 600 psig
Célula de medición Contite sellada herméticamente y resistente a la condensación para nuestra gama de productos Deltapilot
Funcionamiento fiable y seguro independientemente de la geometría del depósito para nuestra gama de productos Liquicap

Zonas de alta tensión como barras de conducción, puentes tiristores
Las temperaturas ambiente elevadas en zonas de alta tensión son peligrosas y por lo tanto se deben monitorizan continuamente. Se deben proporcionar detectores de incendios como medida de seguridad. El sensor de temperatura ambiente Omnigrad ha sido diseñado especialmente con este propósito y puede incluir un transmisor de temperatura integrado en el cabezal.
Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia) y equipo que no produce chispas (Ex nA)
Alta flexibilidad gracias a las longitudes de inserción específicas del usuario y conexiones a proceso variables

Bombas de achique
El fallo de la medición de nivel que controla las bombas de achique puede indicar un aumento del nivel del agua y una posible inundación futura de la central. Por lo tanto, las alarmas de nivel de agua, inundación y evacuación son de absoluta necesidad. Es habitual utilizar flotadores o mediciones de nivel de conductividad pero estas pueden fallar debido a una elevada humedad o corrosión. Una buena alternativa son los equipos de nivel por ultrasonidos o hidrostáticos como el Waterpilot.
Máxima seguridad de planta proporcionada por la célula de medición Contite resistente a condensaciones y única
Los programas de protección contra inundaciones se pueden implementar para cerrar automáticamente los pasos de entrada o las válvulas y mantener las turbinas en funcionamiento

Pozos de oscilación
El objetivo principal de un pozo de oscilación es controlar las variaciones de presión debido a cambios rápidos en la velocidad del agua. Puede ser preferible operar en los límites de nivel de la cámara para mantener la concentración del producto y la calidad constantes o permitir que la velocidad de formación de producto siga cumpliendo los requisitos de velocidad de producción. Esto implica que recaigan mayores exigencias sobre la precisión de la medición de nivel. Disponemos de expertos que pueden recomendarle la solución idónea para sus puntos cruciales de comprobación.
Sensor cerámico robusto de alta pureza resistente a sobretensiones
Máximo nivel de precisión utilizando corrección de la densidad mediante compensación de temperatura
Permiten monitorizar los valores de alarma y activar los relés. Se pueden reenviar las señales de proceso de las salidas analógicas.
Certificado SIL 2 (opcional)

Navegue por nuestro portfolio
Ventajas
Nuestros servicios y personal de ventas altamente capacitados colaboran con usted para determinar los posibles beneficios de la medición y automatización de alta gama para mejorar la seguridad y eficiencia y minimizar los tiempos de parada. Nuestro personal de gestión de proyectos e ingeniería le acompañan en la mejora de la planta desde el primer momento, con experiencia y competencias que van más allá de la instrumentación.