Los principios de medición, cara a cara: comparación de las tecnologías de medición de oxígeno
Cuando se trata de controlar sistemas de inertización, existe una amplia variedad de técnicas de medición. Actualmente ya es evidente que el TDLAS (espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable) se está consolidando como la tecnología de referencia para la medición de oxígeno.
ArticleMúltiples industrias25.09.2025
Síntesis
El TRANSIC100LP está optimizado para la detección de oxígeno
Ventaja probada frente a la medición paramagnética: TDLAS se consolida como la nueva tecnología de referencia en medición de oxígeno
Menor inversión inicial en estaciones de medición
Reducción significativa de los costes de explotación y mantenimiento
La espectroscopia de absorción con láser de diodo sintonizable (TDLAS) es ya una técnica ampliamente reconocida por su alta selectividad en las mediciones. Hasta ahora, se ha utilizado sobre todo en aplicaciones químicas exigentes, en procesos de la industria HPI y en el control de la combustión. Sus ventajas se basan en su gran robustez, su resistencia a las perturbaciones y unos requisitos de mantenimiento mínimos. Ahora, gracias a la nueva generación de transmisores de proceso TDLAS de Endress+Hauser, esta tecnología está disponible a un precio que la convierte en una opción muy atractiva para las mediciones estándar. Ya probado con éxito en más de 500 estaciones de medición, el TRANSIC100LP se ha desarrollado en una versión intrínsecamente segura (conforme a ATEX/IECEx) para instalaciones en zona 1 y mediciones en zona 0, y puede utilizarse tanto in situ como con extracción.
Hacia un ganador
Tras un año de pruebas, la empresa química estadounidense que realizó la comparación no tardó en tomar una decisión. Había estado buscando una tecnología de medición alternativa después de experimentar repetidos problemas con sus analizadores paramagnéticos de oxígeno. También era importante que el equipo resultara fácilmente accesible una vez instalado en el depósito; lo ideal era que no requiriera un acondicionador de gas y que permitiera calibrarlo directamente in situ. Finalmente, fue el transmisor láser TRANSIC121LP, con homologación FM para ser empleado en entornos con protección Ex, el que se impuso a la competencia. El filtro de PTFE diseñado para proteger el transmisor permitió prescindir por completo del acondicionador de gas. Además, un sencillo sistema de muestreo extractivo de gases permitió instalar el transmisor de forma que resultara fácil acceder a él. Por último, el equipo ha facilitado enormemente el trabajo de calibración con nitrógeno y aire ambiente al personal de mantenimiento.
¡Abajo los costes!
La empresa examinó y evaluó los dos principios de medición en condiciones totalmente neutrales, teniendo en cuenta factores como el coste. En este ámbito concreto, la tecnología TDLAS y el concepto de transmisor resultaron ser los claros vencedores: de hecho, los costes de acondicionamiento del gas se redujeron prácticamente a cero. Del mismo modo, los costes de instalación se redujeron en tres cuartas partes y el gasto asociado a la medición TDLAS fue un 64 % inferior al del principio de medición paramagnética. También en el ámbito del mantenimiento, las cifras de TRANSIC hablan por sí solas: esta tecnología permitió reducir los gastos en un 75 %. Mientras que la medición TDLAS solo requirió una hora mensual de mantenimiento del acondicionador de gas, la medición paramagnética necesitó cuatro horas al mes. Además, los resultados mostraron que la estación de medición TDLAS solo necesitó una cuarta parte de las piezas y materiales consumibles que la medición paramagnética a lo largo del año.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
¿Le gustaría participar en uno de nuestros eventos? Seleccione por categoría o industria.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .